结果:找到"无源晶振 晶体谐振器 石英晶振 晶体振荡器",相关内容1000条
  • 稳定性与高性能的晶体谐振器YSX321SL无源晶振,清晰的可视门铃体验
  • 在现代电子行业中,可视门铃行业的发展日益迅速,并逐渐成为人们家庭安全和便利的必备设备。作为可视门铃系统中至关重要的组件,无源晶振发挥着重要作用。无源晶振YSX321SL出色性能和广泛应用,成为电子行业中引人注目的产品。YSX321SL是一款3225、4P贴片晶振和晶体谐振器,采用先进的陶瓷焊缝工艺制作,确保了产品的高精度、高频率稳定性和可靠性。无源晶振具有低功耗和低抖动的特点,而贴片式金属封装则进一步增强了其性能表现。这种封装还降低了电磁干扰(EMI)对系统的影响,保证了信号传输的稳定性和可靠性。YSX321SL具备优良的耐环境特性,可达到工业级温度要求。不仅如此,它还能满足无铅焊接的回流温...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: ,,,3225 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-12-19 17:28:00
  • 超薄低功耗心电贴—YSX211SL高精度的卓越性能高频率稳定性与环境适应能力
  • 随着医疗技术的进步,心电监护设备在日常生活和医疗领域中起到了至关重要的作用。而无源晶振YSX211SL作为一种先进的心电贴产品,以其独特的优势在市场上备受瞩目。YSX211SL采用了2016年最新的4P贴片金属封装和晶体谐振器技术,结合陶瓷焊缝工艺制作,为心电监护设备提供了高质量的时钟源。它具有出色的高精度和高频率稳定性,能够保持稳定的信号输出,确保连续采集心电信号的准确性。心电贴YSX211SL具有低功耗和低抖动的特性,使其在长时间监测和记录心电信号时表现出色。同时,它采用超小超薄的设计,不仅适合精细的贴合,在佩戴时也更加舒适便捷。除此之外,YSX211SL还能有效降低电磁干扰(EMI)的...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: ,,,3225 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-12-07 15:50:00
  • 高精度HUD平视显示系统YXC3225无源晶振YSX321SL
  • 在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的选择。YSX321SL的产品特点:1.高精度±10PPM(25℃)石英晶体谐振器,频点为16MHz,负载10PF,能够提供出色的频率稳定性和可靠性,确保HUD平视显示系统的准确性和稳定性,使驾驶信息始终清晰可见。2.3225主流小尺寸封装,通用性强,适用于各类HUD平视显示系统的设计和应用。其贴片式金属封装还...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: ,,,3225 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-12-06 14:47:00
  • 差分晶振怎么测量
  • 其实对于差分晶振怎么测量方式有很多种,主要还是要看自己选择什么样的方式了,因为选择不同的测量方式步骤和操作方式是不同的。关于差分晶振怎么测量的方式,小扬给大家详细的分享一些吧!差分晶振测量技巧技巧一:传统测量方式传统的测量方式就是使用替代法或示波器测量。如何用万用表测量晶振是否开始振动呢?可以用万用表测量晶体振荡器两个管脚的电压是否是芯片工作电压的一半,比如工作电压为5V,那么就是2.5V左右另外,如果用镊子接触晶体的另一只脚,这个电压会有明显的变化,证明它已经开始振动,说明是好的差分晶振。技巧二:技术测量方式一般企业的技术员在测量查粉晶振的时候都会使用一块用R10k万用表测量晶体振荡器两端...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有,,,, 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-11-24 11:47:00
  • 抗振动可兼容多电压的有源晶振YSO110TR应用领域-主机设备
  • 在如今的主机设备中,精确的时钟引导和稳定的性能是至关重要的。有源晶振YSO110TR以其宽电压范围、高稳定性和可靠性等特点成为众多主机设备的首选。YSO110TR拥有12.288MHz的有源晶振,总频差仅为±30PPM,具备高度精确的频率稳定性和低抖动特性。在-40~+80℃的广泛工作温度范围内,它能提供可靠的参考时钟,确保主机设备的稳定运行。该晶振采用紧凑型小尺寸封装,3225的尺寸使其在主机电路板上占用空间较小,满足现代主机设备对紧凑布局的需求。即使尺寸小巧,YSO110TR仍能提供出色的性能表现。YSO110TR具有广泛的工作温度范围,从极寒的-40℃一直到酷热的85℃。不论主机设备运...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有,,,, 发帖人:YXC扬兴晶振1 发帖时间:2023-11-23 17:13:00
  • 高性能无源晶振选择YSX211SL晶振精准稳定的时钟引领电子设计
  • 在电子领域中,无源晶振是电路系统中重要的时钟源。针对紧凑的电路布局和高要求的性能,平板FPC2016无源晶振YSX211SL以其独特的特点成为了许多应用场景中的首选。YSX211SL拥有超小超薄的封装尺寸,仅为2.01.60.85mm。相较于通用的3225封装尺寸,YSX211SL可以节省高达62%的空间。这使得在电路设计中,YSX211SL为工程师提供了更多的自由空间,使得电子产品可以变得更加轻薄、紧凑。YSX211SL采用了16MHz12PF石英晶体谐振器,具备高精度和高频率稳定性。在25℃的条件下,其频率误差仅为±10PPM,能够提供可靠的时钟源,确保电子系统的准确性和可靠性。YSX2...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有,,,, 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-11-22 16:10:00
  • 高精度电子定位器精准定位从细微之处了解YSO110TR在电子跟踪定位器体现出的优势
  • 在电子跟踪定位器应用领域中,时钟稳定性和精准定位是关键因素。为满足这些需求,有源晶振成为了一个重要的组件。而在宽电压范围内,YSO110TR型号的有源晶振凭借其出色的性能和稳定性备受青睐。YSO110TR有源晶振以其卓越的频率稳定度脱颖而出。它有高达±30PPM(-40℃至+80℃)的总频差,确保精准的时钟参考,为电子跟踪定位器提供稳定而准确的定位性能。不论是户外环境的极端温度还是室内环境的温度变化,YSO110TR都能以高精度工作。其次,YSO110TR还具有低启动时间的优势,仅需3ms即可启动。这对于电子跟踪定位器在开机或从低功耗模式恢复时具有重要意义,可以快速恢复到正常工作状态,提供及...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有,,,, 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-11-21 18:05:00
  • 为什么晶振下方不能走信号线?
  • 晶振下方不能走信号线的主要原因是为了防止信号的干扰和保证晶振的稳定性。晶振是一种基于晶体振荡的元件,它的性能对于整个系统的稳定性和时序非常关键。以下是一些防止在晶振下方走信号线的主要原因:电磁干扰(EMI):晶振产生的振荡信号很弱,容易受到外部电磁干扰的影响。如果在晶振下方走信号线,信号线可能会作为天线,引入额外的电磁噪声,影响晶振的性能。信号完整性:晶振信号是一个非常精确的时钟信号,对于整个系统的时序要求非常高。如果在晶振下方走信号线,可能会导致信号的失真、时钟抖动等问题,从而影响系统的稳定性和性能。互电容和互感:在信号线之间存在互电容和互感,如果在晶振下方走信号线,可能会引入不同信号线之...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有,,,, 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-11-17 18:44:00
  • 如何提高晶振的抗焊裂性能?这份干货请收下!
  • 石英晶振器件用于各种车载电子设备,例如汽车音频设备、汽车导航系统、胎压监测系统(TPMS)、电动车窗等。作为这些机载电子设备的环境测试,进行了高温和低温之间的重复测试(热循环测试)。尤其是在恶劣和影响生命的环境中使用的石英装置,例如发动机控制和TPMS这需要非常严格的抗热循环性。石英器件安装在印刷电路上带有焊料的电路板。车载石英晶振然而,热循环的重复导致焊料中的裂纹问题接合石英器件和印刷电路板。本文阐述了焊接裂纹产生的机理和防治措施。焊接裂纹产生的机理形成石英器件的陶瓷封装之间的热膨胀系数不同(下文称为“封装”)和印刷电路板。当热循环重复时热膨胀系数导致负载作用在焊接部分上,并在那里产生裂纹...
  • 所属专栏: 其他新品分享 标签: 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-03-08 15:56:00
  • 如何区分贴片晶振脚位方向?
  •   随着信息技术的快速发展,小型化的产品越来越受到欢迎。在晶振行业也亦如此,如今越来越多的电子设备都选择使用小巧轻薄的贴片晶振,插件晶振的使用范围慢慢被缩小。  一、贴片晶振是什么?  常说的晶振,是石英晶体元器件中的一种。石英晶体谐振器、石英晶体振荡器、石英晶体滤波器均为石英晶体元器件。石英晶体是一种压电晶体。压电晶体当受特定方向挤压或拉伸时,它的两端就会产生不同的电荷。根据效应情况不同,分为正压电效应与逆压电效应。贴片晶振主要是用于电路中的时钟模块,来提供相应的时钟基准,常见的应用主要是嵌入式设计,如FPGA、DSP等开发板中。  二、无源晶振和有源晶振脚位异同?  常见的贴片晶振主要分...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-02-25 14:47:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: